80043-055-16

Manejo sin correas de elevación

Las correas de elevación no se suministran en las secciones de transporte de más de 3000 A ni en los tableros de distribución a prueba de lluvia. Use rodillos, eslingas u otros elementos para manipular estas secciones de transporte. La etiqueta de manejo (Etiqueta de instrucciones de manejo, tableros de distribución sin correas de elevación) está adherida a cada una de estas secciones.

Etiqueta de instrucciones de manejo, tableros de distribución sin correas de elevación

La etiqueta de advertencia que se muestra en Etiqueta de advertencia trasera, tableros de distribución a prueba de lluvia se coloca en la parte posterior de los tableros de distribución a prueba de lluvia.

Etiqueta de advertencia trasera, tableros de distribución a prueba de lluvia

La etiqueta de advertencia que se muestra en Etiqueta de advertencia frontal, tableros de distribución a prueba de lluvia se coloca en la parte frontal de los tableros de distribución a prueba de lluvia.

Etiqueta de advertencia frontal, tableros de distribución a prueba de lluvia

ADVERTENCIA
CARGA PESADA SUPERIOR. PELIGRO de vuelco
  • Estabilice la sección de transporte para minimizar la posibilidad de que se voltee la carga.
  • Consulte con un experto certificado en cargas suspendidas ante cualquier situación que no esté cubierta en estas instrucciones.
El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado la muerte, lesiones graves o provocar daños en el equipo.

Al elevar una sección de transporte que no esté equipada con correas de elevación, utilice un puente grúa equipado con uno de los siguientes elementos:

  • Una cadena enganchada a un mecanismo de maniobra con eslinga.

  • Un cable de alambre con ganchos de seguridad y grilletes.

Envuelva la eslinga completamente alrededor del tablero de distribución y del larguero de transporte.

NOTA: El uso de un montacargas es un método alternativo para manejar el tablero de distribución. Verifique siempre que las longitudes de las horquillas se extiendan por debajo de todo el tablero de distribución. Equilibre cuidadosamente la carga y utilice siempre una correa de seguridad cuando manipule o mueva un tablero de distribución con un montacargas (Etiqueta de advertencia trasera, tableros de distribución a prueba de lluvia).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.