80043-055-16

Sistemas de neutro puestos a tierra de alta impedancia

Para los sistemas de neutro puestos a tierra de alta impedancia:

Conecte el sistema de puesta a tierra siguiendo las instrucciones proporcionadas con el equipo de puesta a tierra del sistema y de acuerdo con la sección 250.36 del NEC. Confirme que el marco del tablero de distribución y la barra de puesta a tierra estén conectados según lo especificado en la sección 250-79 del NEC.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.