80043-055-16

Instrucciones para la sujeción de cables - Sección principal del ArcBlok

AVISO
Riesgo de cables sueltos
Sujete y asegure todos los cables. La sujeción de los cables es necesaria en el lado de línea de la sección del ArcBlok.
El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.

Para aplicaciones que no sean ArcBlok, siga las instrucciones de Sujetadores de cables para la corriente nominal de cortocircuito (SCCR).

La sujeción de los cables es necesaria en el lado de línea de la sección del ArcBlok. Todos los cables deben estar sujetos y asegurados antes de instalar la cubierta delantera de la cámara de cables.

  1. Envuelva los cables con una cuerda de sisal de 13 mm (1/2 in) de diámetro, una cuerda de nailon de 9,5 mm (3/8 in) de diámetro o equivalente.

  2. Sujete los cables de todas las fases en un solo manojo con una cuerda continua.

  3. La sujeción requerirá dos conjuntos de grupos de bucles: un conjunto de bucle de entrada y un segundo grupo de bucle más cercano al ArcBlok.

  4. Conecte un extremo de la cuerda al manojo de cables (vea Primera sujeción de cables).

    Primera sujeción de cables

  5. Después de colocar la cuerda en los cables, inicie el bucle de entrada aproximadamente a las seis pulgadas (152 mm) desde el piso. Forme un bucle en la cuerda y jale del bucle alrededor del manojo de cables desde atrás. Jale del extremo suelto de la cuerda a través del bucle.

  6. Continúe jalando de la cuerda a través del bucle hasta que la cuerda esté tensa. Continúe formando grupos de bucles de no más de dos bucles, envolviendo el manojo de cables ocho veces por bucle.

  7. Forme el segundo grupo de bucles jalando de la cuerda alrededor del manojo de cables. Forme un bucle jalando del extremo suelto debajo de la cuerda. Continúe jalando de la cuerda a través del bucle hasta que esté tensa alrededor del manojo de cables. Repita el procedimiento hasta que el manojo de cables tenga no más de dos bucles, envolviendo el manojo de cables cuatro veces. El espacio entre los grupos de bucle superior e inferior no debe superar los 330 mm (13 in) (consulte Grupos de sujeción de cables superior e inferior).

    Grupos de sujeción de cables superior e inferior

  8. Después de haber sujetado todo el manojo de cables, amarre firmemente los extremos de las cuerdas a los grupos de bucles, luego corte y encinte los extremos para evitar que se deshilachen. Asegúrese de que los extremos de la cuerda no obstruyan la cubierta delantera de la cámara de cables, el cableado del interruptor de desconexión de fusibles o el émbolo indicador de evento del ArcBlok.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.