80043-055-16

Inspección y empaque

Cada tablero de distribución Power-Style QED-2 se inspecciona y empaqueta en la planta de montaje. Se comprueba que la construcción del tablero de distribución, tanto estructural como eléctricamente, cumple con todas las especificaciones, códigos y normas. Tras una inspección completa, el tablero de distribución se prepara para su envío. Cada sección se envía por separado para facilitar su manejo antes de instalarse. El número de pedido de fábrica, un número de identificación y los pesos de envío están claramente marcados en cada sección de envío.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.