80043-055-16

Unión de secciones de transporte — Tableros de distribución para interiores

  1. Coloque cuidadosamente cada sección adyacente, nivelando y alineándola con la sección anterior. Si el equipo viene con correas de levantamiento, retírelas completamente de los lados que van a ser atornillados, de manera que, al unir las secciones, queden a ras.

    NOTA: Deje las otras correas de elevación en el tablero de distribución si no es necesario quitarlas para unir las secciones adyacentes para que queden a ras.

    Tableros de distribución para interiores

  2. Abra o quite las puertas y los paneles delanteros y traseros para acceder a atornillar las secciones de transporte adyacentes.

  3. Coloque los seis (6) tornillos (3/8-16x1 in) en los orificios existentes en los canales verticales de las esquinas delantera y posterior para unir las secciones adyacentes (vea Tableros de distribución para interiores).
  4. Realice las conexiones de empalme de la barra directa con la sección anterior.
  5. Vuelva a colocar y asegure todas las puertas y los paneles delanteros y traseros que quitó en el paso 2.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.