80043-055-16

Mantenimiento en la sección principal del ArcBlok si se produce una interrupción del arco interno

Operación normal

PRECAUCIÓN
Riesgo de quemaduras por superficies calientes de disipadores de calor
Use equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos cuando trabaje cerca de disipadores de calor. Consulte la norma 70E de NFPA o Z462 de CSA.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones.
AVISO
indicación de batería baja o batería no detectada
Llame a servicios de Schneider Electric cuando la batería del sensor térmico CL110 esté baja o el sensor no se detecte en el sistema EcoStruxure PME/SCADA.
El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.

Interrupción de arco interno posterior

Si se produce una interrupción de arco interno en la alimentación entrante del dispositivo principal ArcBlok, consulte el boletín de instrucciones Protocolo de regreso al servicio - ArcBlok marco R - PKR25993. Además, inspeccione el interruptor de desconexión de fusibles y su cableado dentro de la cámara de cables para determinar si hay daños o decoloración. Consulte Puntos de inspección después de un evento. Póngase en contacto con servicios Schneider Electric si encuentra algún daño o decoloración. Consulte la guía de implementación 7EN42-0247-00 para conocer el procedimiento de puesta en marcha del indicador de eventos del ArcBlok y los sensores térmicos CL110.

Puntos de inspección después de un evento

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.