80043-055-16

Equipo no destinado a servicio

En los sistemas con o sin puesta a tierra, en los que el tablero de distribución no se utiliza como equipo de servicio ni como tablero principal en un sistema derivado independiente:

Utilice conductores de puesta a tierra de equipos de capacidad apropiada según la sección 250.122 del NEC o la sección 10-206 del CEC de 1998 para conectar el marco del tablero de distribución y la barra de puesta a tierra a tierra de servicio.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.