80043-055-16

Introducción

Este manual contiene instrucciones para la correcta instalación, funcionamiento y mantenimiento de los equipos de distribución Power-Style™ QED-2 fabricados por Schneider Electric. Los supervisores del personal de ingeniería, instalación y funcionamiento deben familiarizarse con este manual y conocer la apariencia y las características de cada pieza del equipo montada o contenida en el tablero de distribución.

Estas instrucciones y procedimientos se aplican a las instalaciones de los tableros de distribución Power-Style QED-2 de Schneider Electric. Cuando se incorporan características especiales o componentes no estándar al tablero de distribución, se incluyen instrucciones detalladas sobre dichos componentes en el portadocumentos del material de instrucciones.

NOTA:
  • Serie 2: En mucho lugares de este manual de instrucciones, hay referencias a los tableros de distribución de la serie 2. Para determinar si el tablero de distribución QED-2 es un modelo de la serie 2, revise la placa del fabricante situada en la cubierta frontal. Si el tablero de distribución es un modelo de la serie 2, la placa del fabricante lo indica. Si no es un modelo de la serie 2, no habrá designación de serie.

  • QED-2 con techos ventilados: Algunos diseños de tableros QED-2 incluyen ventilación en el techo, con la opción de campanas de techo en lugar de bandejas de escurrimiento. Si se seleccionan las campanas de techo, se las envía por separado y se instalan en la parte superior del techo ventilado con cuatro (4) pernos autorroscantes de 6 mm (0,25 in), incluidos. Se requiere una altura libre adicional de 152 mm (6 in). Consulte Construcción típica de campana de techo del tablero QED-2 para conocer una construcción típica de campana de techo.

Construcción típica de campana de techo del tablero QED-2

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.