80043-055-16

Tabla de resistencia del aislamiento del tablero de distribución

Utilice siempre un megóhmetro de 500 o 1000 VCC para la prueba de resistencia del aislamiento.

NOTA: En la columna de neutro–tierra, registre solo los resultados del procedimiento de verificación de energización previa.
PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Desenergice toda la alimentación del tablero de distribución antes de realizar la prueba.
  • Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.
PRECAUCIÓN
Sobretensión en los componentes de control y protección
  • Quite el calibrador de larga duración antes de probar el aislamiento eléctrico de un interruptor automático que tenga adherida la siguiente etiqueta “Advertencia: Desconecte el enchufe antes de realizar la prueba dieléctrica”.
  • Para los interruptores automáticos Masterpact™ MTZ, quite el módulo de la fuente de alimentación de tensión (VPS) si está presente.
  • Algunas unidades de disparo MicroLogic no son adecuadas para las tensiones producidas durante la prueba de resistencia del aislamiento eléctrico.
  • Abra todos los dispositivos de desconexión de control y de medición de los circuitos de control.
El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado lesiones o provocar daños en el equipo.

Tabla de resistencia del aislamiento del tablero de distribución

Fecha

Fase–Fase

Fase a tierra

Neutro a tierra

Todos los dispositivos de desconexión abiertos

a-b

b-c

c-a

a-tierra

b-tierra

c-tierra

Neutro a tierra

               
               
               
               
               
               
               

Fecha

Todos los desconectadores cerrados

a-b

b-c

c-a

a-tierra

b-tierra

c-tierra

Neutro a tierra

               
               
               
               
               
               
               
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.