80043-055-16

Precauciones de seguridad

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
  • Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad para trabajos eléctricos. Consulte la norma 70E de NFPA o Z462 de CSA.
  • Solo personal calificado debe instalar este equipo y hacerle mantenimiento.
  • Realice estas tareas solo después de haber leído y comprendido todas las instrucciones de este boletín.
  • Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
  • Antes de realizar inspecciones visuales, pruebas y servicio de mantenimiento al equipo, desconecte todas las fuentes de energía eléctrica. Asuma que todos los circuitos están bajo tensión hasta que hayan sido completamente desconectados, probados y etiquetados. En particular, considere el diseño del sistema de alimentación y todas las fuentes de alimentación, incluida la posibilidad de retroalimentación.
  • Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.
  • Siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado de acuerdo con los requisitos de la OSHA.
  • Manipule este equipo con cuidado e instale, opere y préstele servicio de mantenimiento correctamente para que funcione de manera adecuada.
  • Inspeccione detenidamente el área de trabajo y retire las herramientas o los objetos que hayan quedado dentro del equipo.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
  • Todas las instrucciones de este manual fueron escritas asumiendo que el cliente ha adoptado estas medidas de precaución antes de prestar servicios de mantenimiento o de realizar una prueba.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA
COMPROMISO POTENCIAL DE LA DISPONIBILIDAD, LA INTEGRIDAD Y LA CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA
  • Cambie las contraseñas predeterminadas para ayudar a prevenir el acceso no autorizado a la información y la configuración del dispositivo.
  • Desactive los puertos, los servicios y las cuentas predeterminadas que no se utilizan, cuando sea posible, para minimizar las rutas de ataques maliciosos.
  • Proteja los dispositivos conectados en red con varias capas de ciberdefensa (tales como firewalls, segmentación de la red y detección y protección de intrusiones en la red).
  • Utilice las mejores prácticas de ciberseguridad (por ejemplo: privilegios mínimos, separación de tareas) para ayudar a prevenir la exposición no autorizada, la pérdida, la modificación de datos y registros, la interrupción de los servicios o una operación involuntaria.
El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado la muerte, lesiones graves o provocar daños en el equipo.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas (incluso compuestos de níquel), que son conocidos por el estado de California como causantes de cáncer, y bisfenol A (BPA), que es conocido por el estado de California como causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.