80043-055-16

Procedimiento de verificación de preenergización

Realice una inspección completa antes de energizar el tablero de distribución para asegurarse de que todos los componentes funcionen correctamente. Siga cada uno de los pasos del procedimiento de verificación antes de energizar el tablero de distribución. Se requieren pasos adicionales para la sección principal del ArcBlok. Consulte Apéndice A: Instrucciones para la sección principal del ArcBlok.

  1. Revise todas las conexiones de las barras de distribución instaladas en campo. Los valores de par de apriete figuran en la sección 9 en Valores de par de apriete para conexiones eléctricas.
  2. Revise todas las conexiones a las que pueda acceder y asegúrese de que estén bien apretadas.

  3. Revise las terminaciones de todas las zapatas instaladas en la fábrica y en campo y asegúrese de que estén bien apretadas.

  4. Verifique la rigidez de todos los soportes de las barras de distribución.

  5. Revise el gabinete del tablero de distribución y asegúrese de que no haya abolladuras u otros daños que puedan reducir el espacio libre para los cables eléctricos dentro del tablero de distribución.

  6. Retire los bloques de espuma y demás material de sujeción o de protección utilizado para transportar los dispositivos eléctricos.

  7. Abra y cierre manualmente todos los desconectadores, interruptores automáticos y demás mecanismos de funcionamiento; asegúrese de que estén bien alineados y que no haya obstrucciones que impidan su funcionamiento.

  8. Haga funcionar todos los conmutadores de funcionamiento eléctrico, interruptores automáticos y demás dispositivos equipados con operadores remotos (que no contengan carga). Es posible que se necesite una fuente auxiliar de alimentación de control para realizar este procedimiento.

  9. Revise todos los relevadores, medidores e instrumentación y asegúrese de que todas las conexiones de alambrado instaladas en campo se hayan realizado correctamente y que los dispositivos funcionen.

  10. Los transformadores de corriente (TC) provistos para uso del cliente requieren conexión a la carga de un dispositivo de medición antes de energizarlos. Verifique que la carga del dispositivo de medición esté correctamente conectada, incluidas las conexiones principales del tablero de distribución al equipo remoto.

  11. Algunos circuitos del TC suministrados por Schneider Electric, utilizados para uso de medición del cliente, se cortocircuitan para su transporte. Quite los tornillos de los terminales de cortocircuito de los puentes o bloques de terminales de cortocircuito y guárdelos en el bloque.

  12. Los interruptores automáticos instalados de fábrica pueden tener un disparo magnético o electrónico ajustable que se configura en fábrica en el ajuste más bajo. Para proporcionar un funcionamiento coordinado durante un evento, ajuste el disparo como se indica en el manual de instrucciones suministrado con el interruptor automático. Todos los polos se ajustan simultáneamente, usando un destornillador, en una sola configuración.

  13. Si el interruptor tipo BP viene con protección contra fallas a tierra, ajuste el relevador en el valor deseado de activación de la corriente de puesta a tierra. El relevador viene de fábrica en su ajuste más bajo de 120 A. El rango de activación del relevador es de 120 a 1200 A para el relevador.

    NOTA: Para los interruptores automáticos de caja moldeada, consulte Publicaciones de referencia para obtener información sobre el interruptor automático.
  14. Revise el par de apriete de todos los pernos de los fusibles montados en los interruptores Bolt-Loc™, 28–41 N•m (21–30 lbs-ft), y en los interruptores QMB/QMJ/QMQB (como está marcado en el dispositivo).*

    AVISO
    sobrecalentamiento del sujetador de fusibles
    No abra haciendo palanca ni extienda los clips de montaje para fusibles. Si lo hace, puede aflojar una conexión, lo que puede provocar sobrecalentamiento.
    El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.
  15. Examine la presión del contacto del sujetador de fusibles y los medios de contacto (interruptores de fusibles QMB/QMJ/QMQB)* Si hay algún signo de desapriete, póngase en contacto con los Servicios de Schneider Electric al 1-888-778-2733 (EE. UU.) o al 1-800-565-6699 (Canadá). Los sujetadores de fusibles sin apretar pueden causar sobrecalentamiento.

  16. Revise todos los interruptores de fusibles QMB/QMJ/QMQBQ y verifique que estén instalados los fusibles adecuados con el valor de interrupción y de corriente continua requeridos.* No utilice fusibles de enlace renovables en interruptores de fusibles de la marca Square D.
  17. Asegúrese de que las conexiones de puesta a tierra se hayan realizado correctamente. Si el tablero de distribución se usa como entrada de acometida, asegúrese de que el puente de unión a masa principal esté conectado (Puente de unión a masa principal).

    Para la conexión a masa de la sección principal del ArcBlok, consulte Puesta a tierra y conexión a masa de la sección principal del ArcBlok de alimentación inferior.

    PRECAUCIÓN
    Sobretensión en los componentes de control y protección
    • Quite el calibrador de larga duración antes de probar el aislamiento eléctrico de un interruptor automático que tenga una etiqueta que indique “Advertencia: Desconecte el enchufe antes de realizar la prueba dieléctrica”.
    • Para los interruptores automáticos Masterpact™ MTZ, quite el módulo de la fuente de alimentación de tensión (VPS) si está presente.
    • Algunas unidades de disparo MicroLogic no son adecuadas para las tensiones producidas durante la prueba de resistencia del aislamiento eléctrico.
    • Abra todos los dispositivos de desconexión de control y de medición de los circuitos de control.
    El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado lesiones o provocar daños en el equipo.
  18. Realice una prueba de resistencia del aislamiento eléctrico (Megger) para asegurarse de que no haya cortocircuitos ni conexiones a tierra no deseadas en el tablero de distribución.

    1. Abra todos los dispositivos de desconexión de alimentación de control y de medición o quite los fusibles de los circuitos de control.

    2. Desconecte las conexiones de neutro en cualquier dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias u otro dispositivo electrónico antes de realizar la prueba de resistencia de aislamiento eléctrico; vuelva a conectar al dispositivo después de la prueba.

    3. Con el neutro aislado de la conexión a tierra y los interruptores de alimentación y los interuptores automáticos abiertos, realice las pruebas eléctricas de aislamiento de fase a fase, fase a tierra, fase a neutro y neutro a tierra.

    4. Si la resistencia indica menos que un megohm durante la prueba, con los dispositivos del circuito derivado en la posición de abierto, el sistema puede ser peligroso y se debe investigar.

    5. Consulte a los servicios de Schneider Electric al 1-888-778-2733(EE. UU.) o al 1-800-565-6699 (Canadá) para recibir ayuda y corregir cualquier problema.

  19. Después de completar la prueba de resistencia de aislamiento eléctrico, vuelva a colocar todos los fusibles de la alimentación de control que se hayan quitado y cierre los dispositivos de desconexión de alimentación que se hayan abierto.

  20. Revise todo el cableado instalado en el campo. Asegúrese de que no toque ninguna pieza energizada, y cuando se indique, cerciórese de que soporte las corrientes de disparo.
  21. Verifique que todos los cables de control entre las secciones estén conectados.
  22. Aspire para retirar el polvo, los pedazos de alambre u otros residuos.
    AVISO
    Peligro de contaminación
    No utilice una manguera de aire comprimido para soplar aire en el tablero de distribución. El polvo se puede depositar dentro de los relevadores y los dispositivos de sobrecorriente, lo que causa sobrecalentamiento y funcionamiento incorrecto.
    El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.
  23. Vuelva a colocar todas las cubiertas y las barreras, asegúrese de no pellizcar ningún cable y cierre las puertas. Asegúrese de que todas las piezas del gabinete estén bien alineadas y sujetadas.

Consulte Procedimiento de verificación previo a la energización - ArcBlok principal para conocer los pasos adicionales para la sección principal del ArcBlok

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.