80043-055-16

Energización del tablero de distribución

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Corrija las condiciones de cortocircuito detectadas durante los procedimientos de verificación descritos en Procedimiento de verificación de preenergización.
  • Deberá estar presente personal eléctrico calificado al energizar el equipo por primera vez.
  • Siga las instrucciones de esta sección para energizar correctamente el tablero de distribución.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.
  1. Asegúrese de que no haya alguna carga en el tablero de distribución cuando se energiza. Desconecte todas las cargas descendentes.

  2. Energice el tablero de distribución en la siguiente secuencia:

    1. Conecte todos los dispositivos de desconexión de alimentación de control antes de energizar el tablero de distribución. Consulte los dibujos del registro que acompañan al equipo para ver si viene con dispositivos de desconexión de alimentación de control.

    2. Cierre las puertas o cubiertas que estén abiertas.

    3. Cierre todos los dispositivos principales.

    4. Cierre cada uno de los interruptores automáticos o interruptores fusibles derivados.

    5. Proceda con cada uno de los tableros de alumbrado/distribución y demás dispositivos de carga descendente.

  3. Cuando todos los dispositivos protectores contra sobrecorrientes hayan sido cerrados, encienda todas las cargas; por ejemplo, circuitos de alumbrado, contactores, calefactores y motores.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.