80043-055-16

Circunstancias adversas

Esta sección incluye, pero no se limita a, todos los componentes eléctricos del tablero de distribución.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Desenergice todo el suministro de alimentación al interruptor automático antes de limpiarlo.
  • Siempre utilice un dispositivo de detección de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que la energía está apagada.
  • Antes de energizar el tablero de distribución, deberán rellenarse todos los espacios de montaje sin utilizar de los interruptores automáticos.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.
NOTA: Antes de intentar volver a energizar el tablero de distribución tras circunstancias adversas, póngase en contacto con los Servicios de Schneider Electric llamando al 1-888-778-2733 (EE. UU.) o al 1-800-565-6699 (Canadá) para recibir instrucciones especiales.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.