80043-055-16

Equipo de acometida para sistema con puesta a tierra

Para los sistemas sólidamente puestos a tierra que se utilizan como equipo de servicio o como un tablero de distribución principal en un sistema derivado independiente:

  1. Tienda un conductor del electrodo de puesta a tierra desde el electrodo en el sitio de instalación hasta el conector (zapata de puesta a tierra) del conductor del electrodo, situado en la barra de puesta a tierra del tablero (o en la barra del neutro, si así lo indican los dibujos del equipo) (vea Conector del electrodo de puesta a tierra). Seleccione el material y el tamaño de este conductor de electrodo de puesta a tierra para cumplir con las secciones 250.62 y 250.66 del NEC o con las secciones 10-204 y 10-206 del CEC de 1998, e instálelo como se especifica en la sección 250.64 del NEC o la sección 10-908 del CEC de 1998.

    Conector del electrodo de puesta a tierra

  2. Instale el puente de unión a masa principal entre la barra del neutro y la barra de puesta a tierra (vea Puente de unión a masa principal o Puente de unión a masa principal de serie 2). Para conocer los valores de par de apriete, consulte Valores de par de apriete para conexiones eléctricas.

    NOTA: Si el tablero de distribución está alimentado por múltiples fuentes (por ejemplo, sistemas de dos extremos), es posible que deba instalar dos o más puentes de unión a masa principales.

Puente de unión a masa principal

Puente de unión a masa principal de serie 2

En Canadá, se proporciona una barra de distribución o un cable puente de unión a masa principal entre la barra del neutro y la barra de puesta a tierra. Cuando se deba desconectar el puente de conexión a masa (por ejemplo, para una prueba Megger®):

  1. Quite la barra de puente de unión a masa principal o la zapata del cable con cable de la barra del neutro. Normalmente, se encuentra cerca de las zapatas del neutro de línea.

  2. Asegure la barra o el cable de puente de unión a masa principal y la zapata para mantener la distancia requerida de las fases y el neutro.

NOTA: Si el tablero de distribución está alimentado por múltiples fuentes (por ejemplo, un sistema de doble extremo como uno principal-enlace-principal), puede haber dos o más puentes de unión a masa principales instalados.

Para obtener las instrucciones para la puesta a tierra y la conexión a masa en la sección principal del ArcBlok, consulte Puesta a tierra y conexión a masa de la sección principal del ArcBlok de alimentación inferior.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.