80043-055-16

Equipo de acometida para sistema sin puesta a tierra

Para los sistemas sin puesta a tierra que se utilizan como equipo de servicio o como un tablero principal en un sistema derivado independiente:

  1. Coloque un conductor de electrodo de puesta a tierra desde el electrodo de puesta a tierra del lugar de la instalación hasta el conector del conductor del electrodo de puesta a tierra (zapata de puesta a tierra) situado en la barra de puesta a tierra del tablero de distribución.

  2. Seleccione el material y el tamaño de este conductor de electrodo de puesta a tierra para cumplir con las secciones 250.62 y 250.66 del NEC o con las secciones 10-700 y 10-702 del CEC de 1998, e instálelo como se especifica en la sección 250.64 del NEC o la sección 10-204 del CEC de 1998.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.