80043-055-16

Almacenamiento

Si almacena el tablero de distribución antes de la instalación, cubra la parte superior y las aberturas del equipo durante el período de construcción para proteger el tablero de distribución del polvo y los residuos.

Si el tablero de distribución no se instala y se energiza inmediatamente, almacénelo en un espacio limpio y seco con una temperatura constante para evitar la condensación. Almacene el tablero de distribución en el interior de un edificio con calefacción y circulación de aire adecuada, y protéjalo de la suciedad, del humo, del agua y de daños físicos. Almacenarlo a la intemperie puede producir condensación dañina en su interior.

NOTA: Instale calefactores eléctricos portátiles de aproximadamente 200 vatios por sección vertical en los gabinetes de los tableros de distribución, tanto los de interiores como los que son a prueba de lluvia, para una protección adecuada durante el almacenamiento.

Antes de energizar los calefactores, retire el empaque suelto o los materiales inflamables que puedan haber quedado dentro del tablero de distribución. Los tableros de distribución para exteriores no son resistentes a la intemperie hasta que no se instalan de manera correcta y completa; trátelos igual que los tableros de distribución para interiores hasta después de su instalación.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.