80043-055-16

Preparación del tablero de distribución - Sección principal del ArcBlok con alimentación en la parte inferior

Etiqueta de la placa de cierre del tubo conduit

Quite la suciedad y los residuos de los cimientos y del área circundante antes de trasladar el tablero de distribución a su posición final.

Para la sección principal del ArcBlok con alimentación en la parte inferior:

  • La placa de cierre inferior se instala en la parte inferior de la cámara de cables. Para un tablero de distribución principal ArcBlok mayor que 610 mm (24 in) de profundidad, no quite el canal de montaje central, ya que la entrada del tubo conduit está dentro de la cámara de cables. La placa de cierre del tubo conduit está instalada dentro de la cámara de cables.

  • Quite y conserve la placa de cierre del tubo conduit para volver a usarla. El cliente deberá hacer los orificios necesarios para la entrada del tubo conduit por la parte inferior del tablero de distribución. Después de hacer los orificios, vuelva a instalar la placa de cierre del tubo conduit (vea Cierre inferior del interruptor automático principal ArcBlok y placa de cierre del tubo conduit).

Cierre inferior del interruptor automático principal ArcBlok y placa de cierre del tubo conduit

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.