80043-055-16

Preparación del tablero de distribución

  1. Quite la suciedad y los residuos de los cimientos y del área circundante antes de trasladar el tablero de distribución a su posición final.

  2. Lleve el tablero de distribución al sitio de instalación final y quite los largueros de cada sección de transporte. Para los tableros de distribución de más de 610 mm (24 in) de profundidad, quite el canal central de la base.

  3. Quite todo el material de embalaje. Si el tablero de distribución viene equipado con una placa de cierre en la parte inferior de cada sección vertical, quite y conserve las placas para volverlas a usar. Cuando viene equipado con placas de cierre en la parte inferior, el cliente debe perforar los orificios necesarios para la entrada de tubo conduit por la parte inferior del tablero de distribución. Una vez que haya perforado los orificios, vuelva a instalar la placa de cierre.

Para la sección principal del ArcBlok, consulte Preparación del tablero de distribución - Sección principal del ArcBlok con alimentación en la parte inferior.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.