80043-055-16

Conexiones de empalme de las barras directas

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
No instale los conectores de empalme de la barra directa con el tablero de distribución energizado.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Los conectores o herrajes de empalme de la barra directa, junto con las instrucciones de instalación, se suministran con cada sección de transporte. Siga las instrucciones de instalación y apriete los tornillos de empalme al valor indicado en Valores de par de apriete para conexiones eléctricas.

Si las barras directas están envueltas con un material aislante, cubra las conexiones de empalme con el material suministrado.

En las conexiones de empalme con barra en la parte delantera y trasera de un tubo aislante, el conector de cobre en forma de U debe estar centrado alrededor del tubo. Orientación correcta del conector de empalme en forma de U muestra la orientación correcta del conector.

NOTA: El conector en forma de U encaja perfectamente en el tubo aislante si está instalado correctamente. Se separa del tubo aislante en Orientación correcta del conector de empalme en forma de U para mostrar la orientación de la ranura del conector.

Orientación correcta del conector de empalme en forma de U

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.