Conexión del electroducto - Solo NEMA tipo 1 (para interiores) (Qwik Flange)
PELIGRO |
|---|
|
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Desenergice todas las fuentes de alimentación del
tablero de distribución y del electroducto antes de instalar
las conexiones.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
Siga las instrucciones de esta sección para realizar las conexiones Qwik Flange del electroducto (véa Instalación de Qwik Flange y Qwik Flange):
-
Quite toda la cubierta protectora de la abertura del tablero de distribución.
-
Deslice la unión del electroducto en los conectores del tablero de distribución.
-
Revise la alineación del tornillo de la unión; la línea central (C/L) del tornillo de la unión a la superficie del tablero de distribución debe ser de 24 mm (0,95 in) (vea Instalación de Qwik Flange).
-
Fije las placas de cierre laterales con dos tornillos de 5/16 in (incluidos). Cuando están correctamente instaladas, los orificios de las placas de cierre laterales se alinean con los orificios del tablero de distribución y del electroducto.
-
Utilice una llave de 457 mm (18 in) o más larga para apretar el tornillo de la unión hasta que la cabeza de ruptura exterior se desprenda. No permita que la cabeza del perno de ruptura o el disco rojo de advertencia caigan dentro del tablero de distribución.
- Deslice las dos pequeñas placas de cierre restantes hasta su posición alineándolas con los orificios del tablero de distribución. Utilice los cuatro tornillos de 1/4-20 incluidos para asegurar el equipo.
- Confirme que las fases del electroducto instalado sean las correctas antes de energizarlo.
PELIGRO