80043-055-16

Mantenimiento de los interruptores

  1. Para asegurar el correcto funcionamiento del interruptor, acciónelo periódicamente, Este periodo no debe ser superior a un año.

  2. Compruebe el enclavamiento de la cubierta con el interruptor en posición ON. La cubierta no debe abrirse con la fuerza normal de la mano.

  3. Inspeccione el interior del interruptor para ver si hay partes dañadas o agrietadas y reemplácelo si es necesario.

  4. En el caso de las unidades de interruptores de fusibles, compruebe si los sujetadores de montaje de los fusibles o la zona de contacto atornillada presentan corrosión o decoloración (lo que indica sobrecalentamiento). Reemplácelos si es necesario.

  5. Para obtener instrucciones adicionales de mantenimiento, consulte la etiqueta situada en el interior de la puerta.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.