80043-055-16

Unión de secciones de transporte — Tableros de distribución para exteriores

  1. Quite la tapa superior central (vea Unión de secciones adyacentes — Tableros de distribución para exteriores) de la sección izquierda y conserve todos los herrajes para volver a utilizarlos.

    Unión de secciones adyacentes — Tableros de distribución para exteriores

  2. Cuando sea posible, abra o quite las puertas y los paneles delanteros y traseros para acceder a atornillar las secciones de transporte adyacentes.
  3. Quite tres orificios ciegos de 13 mm (0,5 in) de diámetro del canal de la esquina vertical delantera y tres del canal de la esquina vertical trasera (un total de seis por lado del marco), tal como lo indican las flechas en Unión de secciones adyacentes — Tableros de distribución para exteriores.

  4. Coloque cuidadosamente cada sección adyacente nivelando y alineándola con la sección anterior. Si el equipo viene con correas de elevación, quítelas completamente de los lados que van a ser atornillados, de manera que al unir las secciones queden a ras. La única junta necesaria entre las secciones se proporciona en la brida del techo.
    NOTA: Si no es necesario quitar la correa de elevación para unir las secciones, déjela en el tablero de distribución. Verifique que el tornillo esté apretado para mantener la integridad del gabinete NEMA de tipo 3R.
  5. Coloque los seis tornillos (3/8-16 x 1 in) provistos en los orificios creados en el paso 3 para unir las secciones adyacentes.

  6. Realice las conexiones de empalme de la barra directa con la sección anterior.

  7. Vuelva a colocar la tapa superior central que quitó en el paso 1.
  8. Vuelva a colocar y asegure las puertas y los paneles delanteros y traseros que quitó en el paso 2.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.