80043-055-16

Publicaciones de referencia

Las publicaciones de Schneider Electric están disponibles a través de su representante local de Schneider Electric. Estas incluyen los procedimientos de repuesto de los dispositivos así como las listas de piezas de repuesto para facilitar su pedido y servicio de mantenimiento. Cualquier procedimiento de mantenimiento o dispositivo que no esté en la lista, como por ejemplo el interior del tablero I-Line, no puede ser reparado por el cliente.

Para obtener información, póngase en contacto con su representante local de Schneider Electric llamando al 1-888-778-2733 en los EE. UU. o al 1-800-565-6699 en Canadá. O bien, consulte la Biblioteca técnica en http://www.schneider-electric.us/ para obtener las publicaciones adecuadas.

Si desea más información sobre cómo obtener los documentos NEMA, escriba a:

National Electrical Manufacturers Association (NEMA)
Attention: Customer Service
1300 North 17th Street
Suite 1847
Rosslyn, VA 22209

Publicaciones de referencia

Otras publicaciones de referencia

Número de publicación

Instrucciones generales para la correcta instalación, operación y mantenimiento de tablero de distribución de 600 V o menos

Publicación NEMA PB2.1

Guía de Aplicación para Dispositivos de Protección contra Fallas a Tierra para Equipos

Publicación NEMA PB2.2

Interruptores automáticos

Publicación NEMA AB-4

Conmutadores de distribución cerrados y de varios tipos

Publicación NEMA KS-1

Estándar para el mantenimiento de equipos eléctricos

NFPA 70B-2023

Boletín de interruptores dañados

0600DB1103

Equipo de control y distribución eléctrica dañado por el agua

0110DB0401R0711

Evaluación-Daño por agua-Equipo-Eléctrico-Guía

Publicación NEMA GD 1-2019

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.