80043-055-16

Tableros de distribución empapados en agua

No limpie ni repare un tablero de distribución que ha sido expuesto a grandes volúmenes de agua o que haya sido sumergido. Es posible que las piezas conductoras de corriente; sistemas de aislamiento y componentes eléctricos se dañen y no puedan repararse. No energice el tablero de distribución. Póngase en contacto con los servicio de Schneider Electric llamando al 1-888-778-2733 (EE. UU.) o 1-800-565-6699 (Canadá).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.