80043-055-16

Reemplazo de fusibles (solo interruptores de fusibles)

  1. Ponga el interruptor en la posición OFF antes de abrir la puerta.

    PELIGRO
    PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
    Antes de iniciar el procedimiento de sustitución de los fusibles, compruebe siempre la tensión de los extremos de la línea y de carga de los fusibles con un dispositivo de detección de tensión con la clasificación adecuada.
    El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.
  2. Observe las espigas planas del interruptor para confirmar que el interruptor está en la posición OFF.

  3. Con un dispositivo de detección de tensión con la clasificación adecuada, verifique que los extremos de línea y de carga del fusible no estén energizados.

  4. Observe todas las etiquetas de advertencia que especifican el tipo de fusible que se debe utilizar. No reemplace un fusible no limitador de corriente ni intente de ninguna manera anular la función de rechazo de los sujetadores de fusibles suministrados con el interruptor. No utilice fusibles de enlace renovable en los interruptores de fusibles Schneider Electric.

    AVISO
    sobrecalentamiento del sujetador de fusibles
    No abra haciendo palanca ni extienda los clips de montaje para fusibles. Si lo hace, puede aflojar una conexión, lo que puede provocar un sobrecalentamiento y la molesta apertura de los fusibles.
    El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.