80043-055-16

Mantenimiento del interruptor de presión de contacto atornillado Bolt-Loc, 800-4000 A

Consulte el manual de instalación y mantenimiento del interruptor Bolt-Loc para obtener información completa (el manual se envía con el tablero de distribución). Si el manual no está disponible, consulte Publicaciones de referencia y póngase en contacto con su representante local de Schneider Electric para obtener los manuales correspondientes.

  1. Accione el mecanismo de funcionamiento al menos una vez al año para garantizar su correcto funcionamiento.

  2. El interruptor Bolt-Loc se envía de fábrica debidamente lubricado. Es necesario limpiar y lubricar periódicamente el interruptor. El intervalo de mantenimiento entre lubricaciones depende de factores como el uso y las condiciones ambientales. El intervalo máximo de mantenimiento recomendado es de un año para las piezas portadoras de corriente y de cinco años para los mecanismos de funcionamiento.

    PELIGRO
    PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
    Compruebe siempre la tensión la línea y de los extremos de carga de los fusibles antes de iniciar el procedimiento de reemplazo. El interruptor Bolt-Loc puede formar parte de un sistema de fuentes múltiples en el que los fusibles pueden energizarse cuando el interruptor Bolt-Loc está en posición "abierto".
    El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.
  3. Para reemplazar el fusible:

    1. Abra el interruptor antes de abrir la puerta de los fusibles (vea Interruptor de fusibles Bolt-Loc tipo BP).

      Interruptor de fusibles Bolt-Loc tipo BP

    2. Para abrir la puerta de los fusibles, libere el enclavamiento como se describe en las instrucciones de la puerta.
    3. Observe las espigas planas del interruptor para confirmar que el interruptor está "abierto".
    4. Compruebe la tensión en los extremos de línea y de carga de los fusibles utilizando un dispositivo de detección de tensión de valor nominal adecuado. No debe haber tensión.
    5. Quite todos los fusibles. Conserve los herrajes para volver a usarlos.

    6. Con un limpiador no abrasivo como Lectra-Clean, fabricado por CRC, limpie las almohadillas de montaje de los fusibles en el interruptor y los terminales de cada fusible nuevo. Antes de instalar los nuevos fusibles, compruebe la alineación de los terminales.
      NOTA: Tenga cuidado al utilizar Lectra-Clean de forma que no entre en contacto involuntariamente con otras piezas.
    7. Instale los nuevos fusibles utilizando los mismos herrajes que retiró en el paso e. Apriete los tornillos a 28-41 N•m (21-30 lbs-ft).
  4. Cierre la puerta de los fusibles y verifique el enclavamiento de la puerta de los fusibles con el interruptor en la posición ON. Las puertas de los fusibles no deben abrirse con la fuerza normal de la mano.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.