80043-055-16

Mantenimiento de la certificación antisísmica

La calificación antisísmica de los componentes no estructurales por parte de Schneider Electric es solo un eslabón de toda la cadena de responsabilidad necesaria para maximizar la probabilidad de que el equipo permanezca intacto y que funcione después de un evento sísmico. Durante un evento sísmico, el equipo debe poder transferir las cargas que se generan a través de la plataforma de montaje y el anclaje a la trayectoria de carga del sistema estructural del edificio. El ingeniero de diseño oficial es responsable de detallar los requisitos de conexión y anclaje del equipo para su instalación. El instalador y los fabricantes del sistema de restricción de anclaje son responsables de garantizar que se cumplan los requisitos de montaje. Schneider Electric no asume responsabilidad por las especificaciones y funcionamiento de estos sistemas.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.