80043-055-16

Ubicación

Localice el área designada en el plano de construcción en donde se instalará el tablero de distribución. El lugar donde se llevará a cabo la instalación debe proporcionar espacios libres de trabajo que cumplan con la Sección 110.26-26 del National Electrical Code® (NEC®) o la Sección 2308 del Canadian Electrical Code (CEC) Parte 1.

  • Los tableros de distribución de acceso frontal requieren conexiones de campo, incluidas la alimentación eléctrica, las derivaciones, la barra de puesta a tierra y la barra del neutro, a las que se pueda acceder y realizar el mantenimiento desde la parte delantera.

  • Para los tableros de distribución con ventilación trasera, deje un espacio mínimo de 13 mm (1/2 in) entre la parte trasera del tablero de distribución y la pared para una correcta ventilación. Los diagramas del equipo especifican los tableros de distribución que requieren acceso por la parte posterior o por la parte lateral.

  • Los tableros de distribución que requieren acceso posterior para la instalación, las conexiones de campo o su mantenimiento (como el reemplazo de filtros), requieren un espacio de trabajo de 762 mm (30 in) según la norma NEC 110.26.

  • Si el tablero de distribución se encuentra en un lugar húmedo o en el exterior del edificio, colóquelo en un gabinete o en un equipo de exteriores para evitar que la humedad o el agua entren y se acumulen dentro del gabinete. Los tableros de distribución para exteriores desaguan por la parte trasera, por lo que debe haber un espacio libre de al menos 13 mm (1/2 in) entre la parte trasera del tablero de distribución y una pared u otra obstrucción para que drene correctamente.

  • Elija un lugar de instalación bien ventilado. La temperatura del área no debe superar los 40 °C (104 °F).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.