80043-055-16

Pasado de cables y conexión en la sección principal del ArcBlok

Consulte Pasado de cables. Además, siga los pasos a continuación para la sección principal del ArcBlok:

  1. Abra la puerta del interruptor automático del equipo y conserve los herrajes de 1/4-20.

  2. Quite y conserve los herrajes de 1/4-20 que aseguran las cubiertas delanteras del equipo disponibles en la parte inferior de la puerta del interruptor automático, como se muestra en Retiro de las cubiertas frontales del equipo.

    Retiro de las cubiertas frontales del equipo

  3. Quite y conserve las cubiertas frontales del equipo.

  4. Desenchufe el bloque de terminales del indicador de eventos del ArcBlok y colóquelo en el lateral derecho de la cámara de cables. No desconecte ningún cable del bloque de terminales.

  5. Quite y guarde los herrajes de 1/4-20 que aseguran la cubierta delantera de la cámara de cables como se muestra en Extracción de la cubierta delantera de la cámara de cables.

    Extracción de la cubierta delantera de la cámara de cables

  6. Quite y conserve la cubierta delantera de la cámara de cables.

    AVISO
    indicador de daño a evento
    No dañe el indicador de eventos ArcBlok mientras instala o desinstala la cubierta delantera de la cámara de cables. Llame a servicios de Schneider Electric si el indicador de eventos está dañado.
    El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.
  7. Jale los cables dentro de la cámara de cables y conéctelos en las zapatas del ArcBlok instaladas dentro del módulo ArcBlok. Apriete todos los tornillos de sujeción de cables a 95 N•m (842 lbs-in) para instalar los cables, como se muestra en Corte transversal para mostrar el posicionamiento del orificio).

    AVISO
    daño a las barreras de fase
    No aplique fuerza en exceso a las barreras de fase durante la instalación de los cables. Puede dañar las barreras de fase. Llame a servicios de Schneider Electric si las barreras de fase están dañadas.
    El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.

    1. Con una herramienta pelacables apropiada, pele una sección de aislante de un extremo del cable suficiente para encajar en la longitud completa del cuerpo de la zapata. Tenga cuidado de no cortar ni anillar los filamentos.

    2. Limpie bien las superficies de contacto de los cables de aluminio con un cepillo de alambre o frótelas con un paño abrasivo para eliminar los óxidos y las materias extrañas.

    3. Aplique inmediatamente un compuesto para juntas aceptable a las superficies de aluminio descubiertas.

      Corte transversal para mostrar el posicionamiento del orificio

    4. Instale los cables traseros en la zapata trasera de tres orificios. Longitud de pelado de cables: 98 mm (3,875 in).

    5. Instale los cables en la zapata delantera de seis orificios. Longitud de pelado de cables: 64 mm (2,50 in) para los tres orificios traseros. Longitud de pelado de cables: 35 mm (1,375 in) para los tres orificios delanteros.

    6. Atornille por completo los tornillos de sujeción de cables que no se utilicen. Atornille todos los tornillos de sujeción que no tengan cables instalados, de modo que no estorben el módulo de interfaz térmica (TIM) (vea Funda del TIM en el paso 9).

  8. La entrada del cable en la cámara de cables debe utilizar dispositivos de conexión de tubo conduit instalados en la placa de cierre del tubo conduit en las aplicaciones con alimentación por la parte inferior. Los tubos conduit deben sellarse con masilla para sellar conductos, como se muestra en Sellado de conductos con sello para conductos.

    Sellado de conductos con sello para conductos

  9. Instale el módulo de interfaz térmica (TIM):

    1. Verifique que las superficies de acoplamiento y las zapatas del TIM estén limpias y no dañadas. Límpielas con un trapo seco y sin pelusas.

    2. Instale un TIM por fase y neutro usando tornillos cautivos de 1/4-20 como se muestra en Funda del TIM. Deslice la funda de plástico que envuelve cada TIM hacia abajo y contra la parte superior de las barreras de fase. La funda debe quedar a ras de la parte superior de las barreras de fase. Apriete los seis tornillos del TIM siguiendo un patrón en estrella a 60 lbs-in. (6,8 N•m).

      NOTA: Los tornillos de montaje del TIM no pueden quitarse por completo.

    Instalación del módulo de interfaz térmica

    Funda del TIM

  10. Instale el ensamble de cubierta delantera del módulo ArcBlok para cubrir el módulo ArcBlok usando los tornillos de 1/4-20 provistos, como se muestra en Instalación de la cubierta delantera del ArcBlok. Instale la cubierta alineando los cuatro pasadores de alineación de la cubierta con los orificios de las placas laterales del módulo. Apriete cinco tornillos en la fila superior y otros cinco en la fila central de la cubierta delantera. Utilice los cinco tornillos restantes para la fila inferior mientras instala la cubierta delantera de la cámara de cables, como se indica en el paso 13. Apriete los diez tornillos de la cubierta delantera a 60 lbs-in. (6,8 N•m).

    AVISO
    daño a la cinta del módulo de interfaz térmica (tim)
    Evite dañar la cinta del TIM al instalar la cubierta del ArcBlok durante este paso. Llame a servicios de Schneider Electric si el ensamble de la cubierta está dañado.
    El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.
    AVISO
    daños en el conjunto de la cubierta delantera del módulo arcblok
    No aplique fuerza excesiva al ensamble de la cubierta delantera del módulo ArcBlok durante la instalación. Llame a servicios de Schneider Electric si el ensamble de la cubierta está dañado.
    El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.

    Instalación de la cubierta delantera del ArcBlok

  11. Instale un disipador de calor por fase y neutro en la superficie frontal del TIM usando tornillos cautivos de 1/4-20, como se muestra en Instalación del disipador de calor del ArcBlok. Apriete los seis tornillos del disipador de calor en un patrón de estrella a 60 lbs-in. (6,8 N•m).

    Instalación del disipador de calor del ArcBlok


    PRECAUCIÓN
    riesgo de quemaduras por superficies calientes de disipadores de calor
    Use equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos cuando trabaje cerca de disipadores de calor. Consulte la norma 70E de NFPA o Z462 de CSA.
    El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones.
  12. Instale el sensor térmico (si se utiliza) como se indica por fase en el clip de montaje del sensor térmico disponible debajo del disipador de calor con la sonda de temperatura hacia la base del disipador de calor, como se muestra en Instalación del sensor térmico.

    AVISO
    daño a la sonda con resorte del sensor
    No dañe ni deje que la sonda con resorte del sensor se salga de su lugar durante la instalación para evitar discrepancias en los datos de temperatura. Llame a servicios de Schneider Electric si el sensor está dañado.
    El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.

    Instalación del sensor térmico

  13. Siga los subpasos:

    1. Vuelva a instalar la cubierta delantera de la cámara de cables usando los (15) tornillos de tamaño 1/4-20 que guardó en el paso 5 (vea Vuelva a instalar la cubierta delantera de la cámara de cables).

    2. Ubique los (5) tornillos de 1/4-20, de una pulgada de largo, del kit del módulo ArcBlok e instálelos en el borde superior de la cubierta delantera de la cámara de cables para fijar la cubierta delantera del ArcBlok. Apriete todos los tornillos de la cubierta delantera de la cámara de cables a 60 lbs-in. (6,8 N•m) (vea Vuelva a instalar la cubierta delantera de la cámara de cables).

    Vuelva a instalar la cubierta delantera de la cámara de cables

    Etiquetas de la cubierta delantera de la cámara de cables

  14. Vuelva a conectar el bloque de terminales del indicador de eventos del ArcBlok que quitó en el paso 4.

  15. Asegúrese de que el émbolo del indicador de eventos del ArcBlok esté presionado como se muestra en Indicador de eventos de ArcBlok.

    Indicador de eventos de ArcBlok

  16. Vuelva a instalar las cubiertas frontales del equipo utilizando los herrajes de 1/4-20 que guardó en el paso 2.

  17. Cierre la puerta del interruptor y sujétela al marco con los herrajes de 1/4-20 que guardó en el paso 1.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.