80043-055-16

Juntas de las barras de distribución, terminaciones de zapatas y material de aislamiento

NOTA: Las uniones de las barras colectoras no necesitan mantenimiento. No las vuelva a apretar una vez finalizado el procedimiento de comprobación previa a la energización.
AVISO
Daño al revestimiento metálico
  • No lije ni remueva el revestimiento metálico de las barras de distribución, barras de empalme o zapatas de terminales.
  • El daño al revestimiento metálico puede causar sobrecalentamiento. Reemplace las piezas dañadas. Póngase en contacto con los servicio de Schneider Electric llamando al 1-888-778-2733 (EE. UU.) o 1-800-565-6699 (Canadá).
El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.
  1. Revise todas las uniones de las barras de distribución y las zapatas de terminales para descartar la presencia de picaduras, corrosión o decoloración a consecuencia de temperaturas altas o en condiciones de sobretensión. Si se ha producido algún daño, reemplace las barras de distribución o las zapatas. Si es necesario limpiarlas, utilice limpiador Lectra-Clean® o un tipo similar de producto de limpieza.

    NOTA: No aplique productos químicos mientras las uniones de las barras de distribución o las zapatas de terminales se encuentren dentro del tablero de distribución.
  2. Inspeccione el material aislante. Antes de volver a energizar el tablero de distribución, reemplace los aislantes que presenten daños visibles (como grietas).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.