80043-055-16

Área para el tubo conduit

  1. Ubique y haga que todo el tubo conduit termine en el gabinete del tablero de distribución, en el “área disponible para el tubo conduit” designada en el diagrama del equipo.

    NOTA: En los tableros de distribución tipo autosoportado mayores que 610 mm (24 in) de profundidad, es posible retirar el canal de montaje intermedio para obtener espacio adicional para el tubo conduit. Excepción: No quite ningún canal de la base cuando se requiera una restricción sísmica.
  2. Instale el tubo conduit correctamente. Utilice cubos, tuercas de seguridad y casquillos para proteger los cables y evitar que la condensación en el tubo conduit ingrese en el tablero de distribución.

    NOTA: Si el tubo conduit entra por la parte superior, no use la parte superior del tablero de distribución para soportar el peso del tubo conduit. Sujete el tubo conduit en forma independiente. Al instalar el tubo conduit, asegúrese de que no haya áreas del techo inclinadas hacia abajo. Esto minimiza la posibilidad de acumulación de agua.

    Si viene equipado con placas de cierre en la parte inferior, el cliente deberá desmontarlas, hacer los orificios para el tubo conduit que ingresa por la parte inferior del tablero de distribución y luego volver a instalar las placas.

    En condiciones sísmicas, considere usar restricciones superiores si el movimiento de la parte superior del tablero de distribución es un problema.

  3. Una todos los cubos de los tubos conduit al gabinete del tablero de distribución con conexiones eléctricas aprobadas.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.