80043-055-16

Interruptores automáticos

Los interruptores automáticos de Schneider Electric están diseñados y fabricados como unidades totalmente selladas que requieren un mantenimiento periódico mínimo.

Accione los interruptores automáticos por lo menos una vez al año para validar su correcto funcionamiento. Para el mantenimiento general:

  1. Para disparar el interruptor automático presione el botón "Push-To-Trip" u "Open" que se encuentra en la cara del interruptor automático. Consulte el manual del interruptor automático correspondiente para conocer la ubicación específica de este botón (vea Interruptor automático PowerPact de marco R).

  2. Manualmente, abra y cierre el interruptor automático de dos a tres veces.

    Interruptor automático PowerPact de marco R

    NOTA: El boletín de instrucciones de Schneider Electric 0600IB1201, Guía de mantenimiento y pruebas en campo para los interruptores automáticos de caja moldeada termomagnéticos y de disparo electrónico MicroLogic™, proporciona información más detallada.
    PELIGRO
    PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
    • Si ajusta la configuración del interruptor automático, no ajuste el valor nominal de disparo de larga duración a una ampacidad más alta que la calificación de la barra colectora o los cables de carga que alimenta; puede producirse un sobrecalentamiento.
    • Antes de energizar el tablero de distribución, rellene todos los espacios de montaje del interruptor automático I-Line no utilizados con rellenos en blanco y/o extensiones como se indica en Placas de relleno y extensiones I-Line.
    El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

    Consulte los manuales de instrucciones de los interruptores automáticos individuales que se envían con el tablero de distribución para obtener información adicional sobre el mantenimiento, como cambiar enchufes nominales, enchufes de los sensores o la configuración ajustable y quitar los interruptores automáticos. Si no está disponible el manual de instrucciones, consulte Publicaciones de referencia para obtener el número de referencia apropiado, o póngase en contacto con su representante local de Schneider Electric.

    Placas de relleno y extensiones I-Line

    Elemento

    Altura

    N.º de catálogo

    Lado del circuito derivado

    Marco del interruptor automático

    Placas de relleno

    38 mm (1,50 in)
    114 mm (4,50 in)

    HNM1BL
    HNM4BL

    Ambos lados
    Ambos lados

    No aplicable

    Extensiones de relleno

    1,50 in (38 mm)
    4,50 in (114 mm)
    1,50 in (38 mm)
    4,50 in (114 mm)

    HLW1BL
    HLW4BL
    HLN1BL
    HLN4BL

    Lado ancho
    Lado ancho

    Lado estrecho
    Lado estrecho

    Todas las aplicaciones, excepto los interruptores automáticos PowerPact marcos H/J con unidades de disparo MicroLogic 5/6.

    4,50 in (114 mm)
    4,50 in (114 mm)

    HLN4EBL
    HLW4EBL

    Lado estrecho
    Lado ancho

    Solo interruptores automáticos PowerPact marcos H/J con unidades de disparo MicroLogic 5/6.

    AVISO
    DAÑO al conector enchufable
    • No quite el lubricante protector de los conectores enchufables.
    • Si necesita más lubricante, aplique una capa de compuesto para uniones eléctricas, número de catálogo PJC7201, a las superficies de contacto de los conectores enchufables.
    El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.
  3. Schneider Electric pone a disposición un equipo de pruebas de amplias funciones, número de catálogo FFTK, para probar los interruptores automáticos PowerPact marcos M, P y R equipados con unidades de disparo MicroLogic. Este equipo automáticamente ejecuta pruebas a las unidades de disparo mostrando mensajes al usuario para obtener la información inicial. Se utilizan módulos de prueba para cada marco de interruptor automático los cuales almacenan los datos necesarios para las pruebas automáticas. Las unidades de disparo MicroLogic serie B requieren un módulo de prueba CBTMB, que viene incluido con el equipo UTS3.

    Se encuentran disponibles un probador de bolsillo S434206 o un probador UTA número de catálogo STRV00910 de Schneider Electric para probar los interruptores automáticos PowerPact marcos H, J y L con unidades de disparo MicroLogic. Estos probadores suministran alimentación a las unidades de disparo MicroLogic y permiten ajustar la configuración utilizando el teclado situado en el interruptor automático o a través de una PC usando la interfaz USB.

    Para probar los interruptores automáticos MasterPacT NW con unidades de disparo MicroLogic, utilice el equipo de prueba de función completa, número de catálogo S33595 o el equipo de prueba manual número de catálogo S33594, que están disponibles en Schneider Electric.

    Para probar los interruptores Masterpact MTZ y las unidades de control, utilice EcoStruxure, que está disponible en Schneider Electric.

    NOTA: Las pruebas pueden realizarse con un interruptor automático instalado en el tablero de distribución. No es necesario quitar el interruptor automático. El tablero de distribución debe estar desenergizado.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.