80043-055-16

Sujetadores de cables para la corriente nominal de cortocircuito (SCCR)

Para la sección principal del ArcBlok, consulte Apéndice A: Instrucciones para la sección principal del ArcBlok.

El sujetador de cables se recomienda para las zapatas montadas en barras cuando se cumplen las siguientes condiciones:

  • Las longitudes de cable sin soporte son mayores que 1 m (3,5 pies).*

    Y

  • Los cables cumplen con los criterios que se muestran en Criterios de sujeción de los cables.

Criterios de sujeción de los cables

Ampacidad de los cables

Corriente de disparo por cortocircuito disponible (RMS)

<65 kA

65 a <85 kA

85 a <150 kA

150 a 200 kA

≤800 A

No

 1200 A

No

No

1600 A

No

No

2000 A

No

No

2500 A

No

No

No

3000 A

No

No

No

≥4000 A

No

No

No

No

O

  • Si se especifica lo contrario.

    NOTA: Para los interruptores automáticos I-Line™, o si las zapatas se encuentran en el interruptor automático, consulte el boletín de instrucciones correspondiente al interruptor automático específico.

Ejemplo de sujeción de los cables

AVISO
movimiento del cable en condiciones de cortocircuito
Sujete todos los cables, incluidos los cables del neutro, en la instalación del tablero de distribución cuando se cumplan las condiciones especificadas en Ejemplo de sujeción de los cables.
El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.

Cuando deba sujetar los cables, siga los pasos a continuación.

NOTA: Envuelva los cables con una cuerda de sisal de 13 mm (1/2 in) de diámetro, una cuerda de nailon de 9,5 mm (3/8 in) de diámetro o equivalente.
  1. Comience a envolver los cables (vea Cómo envolver los cables (no se muestran cables del neutro)) a una distancia máxima de 279 mm (11 in) desde el extremo de las zapatas. Continúe enrollando los cables en centro (s) de 279 mm (11 in) hasta el punto en que los cables salen del gabinete.

    1. Envuelva los cables cuatro veces, tal como se muestra, dejando 1 m (3 pies) de excedente de soga en el primer extremo (A).

    2. Jale la soga (B) hasta tensarla.

      Cómo envolver los cables (no se muestran cables del neutro)

  2. Envuelva la cuerda varias veces (vea Cómo envolver la cuerda en el espacio entre los cables) hasta que se rellene por completo el espacio entre los cables.

    1. Pase el último tramo de la soga bajo el bucle anterior (C).

    2. Pase la soga por el espacio derecho.

    3. Jale la soga hasta tensarla.

      Cómo envolver la cuerda en el espacio entre los cables

  3. Amarre varias veces la soga hasta que el espacio entre los cables (vea Cómo terminar de envolver el espacio entre los cables) esté completamente rellenado.

    1. Pase el último tramo de la soga bajo el bucle anterior (D).

    2. Jale la soga hasta tensarla.

      Cómo terminar de envolver el espacio entre los cables

  4. Ate los extremos (1) y (2) de la soga (vea Cómo atar los extremos de la soga) hasta que estén tensos. Recorte el exceso de soga y coloque cinta en los extremos para evitar que se deshilachen.

    Cómo atar los extremos de la soga

  5. Vuelva a comprobar los valores de par de apriete de los tornillos de sujeción de los cables después de sujetarlos.

    NOTA: Consulte la etiqueta que viene con el tablero de distribución para obtener los valores de par de apriete.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.