80043-055-16

Preparación de los cimientos

El piso o los cimientos deben ser lo suficientemente resistentes como para soportar el peso del tablero de distribución sin que se hunda. El área del piso circundante debe tener una ligera pendiente desde el equipo hacia un desagüe.

NOTA: Para conocer las calificaciones sísmicas, lea Anclajes para calificaciones antisísmicas sísmica antes de verter la mezcla de hormigón para el piso o los cimientos.

Los tableros de distribución Power-Style QED-2 se ensamblan en bases uniformes y niveladas en la planta de montaje. Para garantizar la correcta alineación de las barras de distribución, la base de montaje o el lugar de instalación final deben ser lisos y estar nivelados. Si se empotran canales de acero en paralelo en el piso para montar el tablero de distribución, los canales deben estar nivelados en toda su longitud para evitar la distorsión de la estructura del tablero de distribución. Cada canal debe estar nivelado con el piso terminado.

Antes de verter la mezcla de concreto para los cimientos, asegúrese de realizar las provisiones para tubo conduit que entrarán al tablero desde abajo y que llevarán los cables entrantes o salientes, el alambrado de control y el cable de puesta a tierra. La vista inferior del diagrama del equipo muestra el área disponible para la correcta disposición del tubo conduit.

Los tubos conduit deben sobresalir del piso terminado aproximadamente 51 mm (2 in). Sin embargo, para facilitar el traslado de las secciones de transporte a su ubicación final, instale el tubo conduit de manera que quede a ras con el concreto, y una vez que las secciones estén en su posición final, agregue los manguitos de extensión apropiados. De lo contrario, será necesario utilizar una grúa para levantar la sección de transporte y liberar los receptáculos para el tubo conduit. Antes de verter los cimientos, considere la posibilidad de instalar tubos conduit adicionales para futuros circuitos.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.