80043-055-16

Instalación

La correcta instalación de los tableros de distribución Power-Style QED-2 es esencial para el correcto funcionamiento de todos los componentes del tablero. Estudie cuidadosamente los libros de instrucciones asociados y todos los diagramas. Por lo general, los diagramas se envían al comprador antes de despachar el tablero de distribución para permitir una planificación adecuada.

PELIGRO
derrumbe del techo
No se pare, no se tumbe, no coloque objetos pesados ni coloque una carga grande sobre el techo. La parte superior del tablero de distribución no está diseñada para soportar el peso del instalador.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.