80043-055-16

Anclaje/sujeción superior

Para la instalación en las ubicaciones indicadas por el certificado de calificación sísmica, o cuando no se pueda tolerar el desplazamiento en la parte superior del tablero de distribución durante un evento sísmico, utilice sujeciones superiores fijadas a los puntos de sujeción del equipo.

NOTA: Los herrajes de anclaje no se suministran con el tablero de distribución.
  1. Las cuatro cubiertas de orificios mecánicos de 22 mm (0,88 in) de diámetro que se muestran en Ubicaciones de los puntos de anclaje superior funcionan como puntos de sujeción para la aplicación de un sistema de retención superior.

    NOTA: Según el código, es responsabilidad del ingeniero de diseño oficial determinar la metodología de restricción superior para la aplicación prevista del edificio.

    Ubicaciones de los puntos de anclaje superior

  2. Separe la placa superior del gabinete del tablero principal; conserve los tornillos.

  3. Quite las cuatro cubiertas de orificios mecánicos de 22 mm (0,88 in) de diámetro según las indicaciones del ingeniero responsable.
  4. Una vez que haya quitado las cubiertas de orificios, vuelva a colocar y fijar la placa superior al gabinete con los tornillos que había quitado en el paso 2.
  5. Fije el sistema de retención superior utilizando un tornillo de 1/2-13, de grado 5, una roldana de acero de 25 mm (1 in) de diámetro, una roldana Belleville de 32 mm (1,25 in) de diámetro y una tuerca templada de 1/2-13 como se muestra en Herraje de montaje del anclaje superior.

    Herraje de montaje del anclaje superior

  6. Después de que todas las secciones del tablero de distribución estén debidamente unidas y toda la estructura esté bien anclada, instale los conductores de entrada de acometida y los cables del lado de la carga.

    NOTA: No utilice el gabinete del tablero de distribución (especialmente la parte superior) para montar equipos exteriores, excepto los tubos conduit.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.