80043-055-16

Procedimiento de verificación previo a la energización - ArcBlok principal

Realice una inspección completa antes de energizar el tablero de distribución para asegurarse de que todos los componentes funcionen correctamente. Consulte Procedimiento de verificación de preenergización. Se requieren pasos adicionales para la sección principal del ArcBlok. Siga cada uno de los pasos del procedimiento de verificación antes de energizar el tablero de distribución.

Para la sección principal del ArcBlok:

  1. Verifique que todos los cables de alimentación entrantes estén correctamente instalados y asegurados:

    1. El pasado y la terminación de los cables se hayan completado según las instrucciones en Pasado de cables y conexión en la sección principal del ArcBlok.

    2. La placa de cierre del tubo conduit esté instalada con los tubos conduit.

    3. El espacio que queda entre los conductores y los tubos conduit esté sellado con masilla para sellar conductos.

    4. El módulo de interfaz térmica, la cubierta delantera del módulo ArcBlok, los disipadores de calor y los sensores térmicos estén instalados correctamente según se indica en Pasado de cables y conexión en la sección principal del ArcBlok.

  2. Verifique que todas las cubiertas delanteras y traseras de la cámara de cables y del ArcBlok hayan sido reemplazadas y aseguradas correctamente.

  3. Verifique que el émbolo del indicador de eventos del ArcBlok se empuje hacia atrás como se indica en Pasado de cables y conexión en la sección principal del ArcBlok.

  4. Consulte la guía de implementación 7EN42-0247-00 para conocer el procedimiento de puesta en marcha del indicador de eventos del ArcBlok y los sensores térmicos CL110.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.