80043-055-16

Recepción

Al recibir:

  • Revise la lista del empaque y compárela con el equipo recibido para verificar que la orden y el envío estén completos.

  • Inspeccione inmediatamente las secciones del tablero de distribución para descartar daños durante el transporte. Si se encuentran daños o se sospecha que pudiera haberlos, presente de inmediato una reclamación al transportista y notifique al representante de Schneider Electric más cercano.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.