Conexiones del electroducto-NEMA de tipo 1 (sin Qwik Flange™) y NEMA de tipo 3R
Si se proporciona este estilo de conexión para electroductos, se debe quitar el extremo bridado “falso” del electroducto antes de instalarlo (vea Ejemplo de sujeción de los cables).
![]() |
---|
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Desenergice todas las fuentes de alimentación del
tablero de distribución y del electroducto antes de instalar
las conexiones.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
-
Desde el interior del tablero de distribución, quite los tornillos de 13 mm (1/2 in) que sujetan la barra del tablero de distribución a las falsas bridas no metálicas del electroducto. Conserve los herrajes para usarlos de nuevo.
-
Quite todos los tornillos que fijan el extremo de la brida falsa del electroducto al gabinete del tablero de distribución.
-
Quite el falso extremo bridado del electroducto (vea Cómo quitar el falso extremo bridado del electroducto).
-
Instale el extremo bridado real del electroducto a los conectores de las barras provistos en el tablero de distribución (vea Conexiones con extremos bridados). Inserte las bridas entre los conectores de las barras del tablero de distribución de manera que los orificios de montaje en el cuello del extremo bridado se alineen con los orificios preperforados del gabinete del tablero de distribución.
-
Alinee los orificios en las bridas de conexión de las barras de distribución y vuelva a instalar los herrajes de 13 mm (1/2 in) que quitó en el paso 1, como se muestra en Reinstalación de los herrajes de 13 mm (1/2 in).
NOTA: El lado convexo (marcado “Top”) de una roldana cónica debe apoyarse contra la cabeza del tornillo, y el lado convexo de la segunda roldana cónica debe apoyarse contra la tuerca hexagonal. -
Apriete los tornillos insertados en el paso 5 como se indica en Valores de par de apriete para conexiones eléctricas.
- Ensamble el cuello del electroducto al gabinete del tablero de distribución con los tornillos provistos.
- Asegúrese de que la puesta a tierra integral del electroducto esté conectada a la barra de puesta a tierra del tablero de distribución.
- Confirme la fase del electroducto antes de energizarlo.