80043-055-16

Servicio de mantenimiento del tablero de distribución

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Inspeccione y realice el mantenimiento preventivo solo en tableros de distribución y equipos desenergizados y aislados eléctricamente (a menos que se especifique lo contrario). Esto minimiza la posibilidad de que no se pueda hacer contacto accidental con piezas energizadas.
  • Siga en todo momento las prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad descritas en la NFPA 70E, Parte II.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

El mantenimiento periódico del tablero de distribución incluye limpieza, lubricación y pruebas de todos los componentes. El intervalo entre los servicios de mantenimiento puede variar dependiendo de la cantidad de uso y de las condiciones ambientales de cada instalación. Se recomienda un intervalo máximo de inspección de un año. Esta definición de mantenimiento periódico se aplica a todo el manual, a no ser que se indique lo contrario.

Inspeccione siempre el tablero de distribución después de un disparo. (Consulte Circunstancias adversas). Se encuentran disponibles a través de su representante local de Schneider Electric, boletines de servicio para los diferentes dispositivos de desconexión y sobrecorriente montados en el tablero de distribución.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.