80043-055-16

Inspección general y limpieza

  1. Aspire el interior del tablero de distribución para quitar la suciedad o depósitos de polvo. Limpie todas las barras de distribución, los aislantes, los cables y otros elementos con un trapo limpio y seco sin pelusa.

  2. Consulte Prevención y mitigación de la contaminación por humedad si se descubre humedad, acumulación de condensación o signos de humedad previa.

    AVISO
    Peligro de contaminación
    • No utilice una manguera de aire comprimido para soplar aire en el tablero de distribución. El polvo se puede depositar dentro de los relevadores y los dispositivos de sobrecorriente, lo que causa sobrecalentamiento y funcionamiento incorrecto.
    • No permita que plásticos o material de aislamiento entre en contacto con pintura, productos químicos o solventes basados en derivados del petróleo.
    El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.
  3. Inspeccione el tablero de distribución para ver si encuentra alguna indicación de sobrecalentamiento. La decoloración y descascaramiento del aislamiento o piezas de metal son indicaciones de sobrecalentamiento.

    NOTA: Si se produce sobrecalentamiento, asegúrese de haber corregido todas las condiciones que lo causaron. Las conexiones sueltas o contaminadas pueden causar sobrecalentamiento.
  4. Revise el tablero de distribución para ver si encuentra nidos de roedores. En caso de ser necesario, utilice una buena técnica de exterminación en el área general del tablero de distribución.

    NOTA: No ponga ni use sustancias químicas para exterminar dentro del tablero de distribución. Algunos de estos productos atraen a los roedores.
  5. Inspeccione cuidadosamente todos los dispositivos para ver si encuentra desgaste, cuarteaduras o piezas faltantes.

  6. Abra y cierre manualmente los interruptores y los interruptores automáticos varias veces para verificar que funcionen correctamente.

  7. Asegúrese de que todos los enclavamientos de llaves y de puertas estén funcionando correctamente.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.