80043-055-16

Sistemas de protección contra fallas a tierra

Revise las conexiones de los terminales en el sistema de protección contra fallas a tierra por lo menos una vez al año y asegúrese de que estén bien apretadas y que no estén corroídas. Consulte las instrucciones del manual del dispositivo para saber si se puede probar el sistema sin disparar el dispositivo principal o derivado. De lo contrario, la prueba del sistema de protección contra fallas a tierra disparará el dispositivo principal o derivado al que está conectado. Si el sensor o el relevador de falla a tierra está dañado física o eléctricamente, reemplácelo.

Si el sistema de protección contra fallas a tierra no funciona correctamente y se ha conectado equipo adicional a la instalación desde la última prueba o revisión de servicio de mantenimiento, desenergice todo el sistema y verifique si hay tierra en la corriente descendente del neutro proveniente del puente de unión a masa principal. Si no se detecta ninguna conexión a tierra en la corriente descendente, y el sistema de falla a tierra no funciona correctamente, póngase en contacto con los servicios de Schneider Electric al 1-888-778-2733 (EE. UU.) o al 1-800-565-6699 (Canadá).

Si no se ha realizado ningún agregado a la instalación y el sistema de protección contra fallas a tierra no funciona correctamente, póngase en contacto con los servicios de Schneider Electric al 1-888-778-2733 (EE. UU.) o al 1-800-565-6699 (Canadá).

Consulte el manual de instrucciones de pruebas falla a tierra en el campo para obtener información adicional. Si el manual no está disponible, consulte Publicaciones de referencia para obtener el número correspondiente. Póngase en contacto con su representante local de Schneider Electric para obtener este manual.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.