80043-055-16

Desmontaje de los interruptores de fusibles QMB/QMJ/QMQB

NOTA: Los interruptores QMQB solo están disponibles en Canadá.
  1. Desenergice la alimentación principal.

  2. Coloque la manija del interruptor en la posición de apagado OFF.

  3. Desconecte los cables de carga.

  4. Para los interruptores QMB y QMJ, quite los tornillos de montaje que sujetan el interruptor al riel de montaje. Para los interruptores QMQB, quite los tornillos que sujetan el interruptor al terminal de línea*.

  5. Desenchufe el interruptor.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.