80043-055-16

Inspección y limpieza del tablero de distribución rociado o salpicado con agua limpia

Realice los pasos 1 a 10 solamente si:

  • No hay indicaciones de daño físico al equipo.

  • El tablero de distribución no ha sido sumergido o expuesto al agua durante largos períodos de tiempo.

  • El agua que estuvo en contacto con el tablero de distribución no fue contaminada con aguas residuales, productos químicos u otras substancias que puedan afectar negativamente la integridad del equipo eléctrico.

  • El agua que estuvo en contacto con el tablero de distribución no ha ingresado a ninguna área del gabinete que pueda contener cableado instalado según lo previsto, no ha entrado en contacto con ningún interruptor automático, ningún componente de control, ningún dispositivo de control, fusibles, uniones de barra ni ha ingresado en una ubicación sobre cualquier parte energizada. Específicamente, inspeccione para descartar el ingreso de agua por los tubos conduit ubicados por encima de las partes energizadas.

Si no se cumplen una o más de estas condiciones, póngase en contacto con los servicios de Schneider Electric al 1-888-778-2733 (EE. UU.) o al 1-800-565-6699 (Canadá).

Si se cumplen TODAS estas condiciones, proceda como se indica a continuación:

  1. Desenergice todo el suministro de alimentación al equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.

  2. Siempre utilice un dispositivo de detección de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que la energía está apagada.

  3. Desconecte y aísle eléctricamente el tablero de distribución de manera que no haya contacto con las piezas energizadas.

  4. Limpie la humedad de las barras de distribución, los aislantes y el material aislante con un trapo limpio y seco que no deje pelusas. No use limpiadores ni rociadores de agua.

  5. Prepare el tablero de distribución para las pruebas de resistencia de aislamiento (Megger) desenergizando todas las conexiones de suministro del lado de la línea y todas las conexiones de cables del lado de la carga para aislar el tablero de distribución del sistema de cableado.

    PRECAUCIÓN
    Sobretensión en los componentes de control y protección
    • Quite el calibrador de larga duración antes de probar el aislamiento eléctrico de un interruptor automático que tenga adherida la siguiente etiqueta “Advertencia: Desconecte el enchufe antes de realizar la prueba dieléctrica”.
    • Para los interruptores automáticos Masterpact™ MTZ, quite el módulo de la fuente de alimentación de tensión (VPS) si está presente.
    • Algunas unidades de disparo MicroLogic no son adecuadas para las tensiones producidas durante la prueba de resistencia del aislamiento eléctrico.
    • Abra todos los dispositivos de desconexión de control y de medición de los circuitos de control.
    El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado lesiones o provocar daños en el equipo.
  6. Coloque los interruptores automáticos o los interruptores en la posición ON. El tablero de distribución debe permanecer desconectado.

  7. Utilice un megóhmetro con capacidad de 500 a 1000 V a (c.d.) y aplique tensión de:

    1. Cada fase a tierra con el interruptor automático encendido.

    2. Fase a fase con el interruptor automático encendido.

  8. Registre los valores de resistencia. Consulte Tabla de resistencia del aislamiento del tablero de distribución.

  9. Si las mediciones de resistencia son:

    • menos de 0,5 megaohmios, llame a servicios de Schneider Electric al 1-888-778-2733 (EE. UU.) o al 1-800-565-6699 (Canadá) para conocer las recomendaciones.

    • mayores que 0,5 megaohmios, el equipo se puede energizar utilizando los procedimientos indicados en Energización del tablero de distribución.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.