DOCA0257ZH-CN-01

模拟量输出测量

最多可将两个模拟量输出通道连接至两个LTMTAN21 expansion modules 以获取模拟量测量值。每个模块具有一个模拟量输出。

特性

范围

4-20 mA

单位

mA

分辨率

0.1

刷新间隔

100 ms

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.