DOCA0257ZH-CN-01

设备内部错误代码

内部检出错误代码 描述

1

检测到传感器模块通讯错误

2

复位感器模块通讯错误

3

检测到 LTMT expansion module 通讯错误

4

LTMT expansion module 通讯错误重置

5

检测到 HMI 通讯错误

6

HMI 通讯错误重置

7

检测到 EEPROM 接口错误

8

复位 EEPROM 接口错误

9

检测到 EEPROM 校验和错误

10

复位 EEPROM 校验和错误

11

检测到配置错误

12

复位配置错误

13

检测到 PROFIBUS DP 接口错误

14

复位 PROFIBUS DP 接口错误

15–16

保留

17

检测到主机警戒时钟超时

18

复位主机警戒时钟超时错误

19

检测到电池电量低

20

复位电池电量低错误

19–22

保留

23

检测到 LTMT main unit 温度输入错误

24

复位 LTMT main unit 温度输入错误

25

电能寄存器溢出

26

复位电能寄存器溢出错误

27

LTMT expansion module初始化期间检测到错误

28

LTMT expansion module 初始化错误重置

29

检测到 RTC 初始化错误

30

复位 RTC 初始化错误

31

保留

32

保留

33-64

保留

65

检测到 LTMTCT/LTMTCTV sensor module 警戒时钟超时

66

复位 LTMTCT/LTMTCTV sensor module 警戒时钟超时错误

67

检测到 ADC 转换错误

68

复位 ADC 转换错误

69

检测到闪存错误

70

复位闪存错误

71

检测到 UART 错误

72

复位 UART 错误

73

未检测到电压配置

74

复位电压配置错误

75-76

保留

77

检测到校准错误

78

复位校准错误

79

检测到 VL1 测量错误

80

复位 VL1 测量错误

81

检测到 VL2 测量错误

82

复位 VL2 测量错误

83

检测到 VL3 测量错误

84

复位 VL3 测量错误

85

检测到 IL1 低增益测量错误

86

复位 IL1 低增益测量错误

87

检测到 IL1 高增益测量错误

88

复位 IL1 高增益测量错误

89

检测到 IL2 低增益测量错误

90

复位 IL2 低增益测量错误

91

检测到 IL2 高增益测量错误

92

复位 IL2 高增益测量错误

93

检测到 IL3 低增益测量错误

94

复位 IL3 低增益测量错误

95

检测到 IL3 高增益测量错误

96

复位 IL3 高增益测量错误

97–128

保留

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.