DOCA0257ZH-CN-01

通讯丢失

描述

通讯丢失功能:

  • 通讯建立后,即检测 LTMT main unit 与 PLC 或 DCS(通过通讯网络连接)之间的通讯丢失。

  • 根据功能设置生成报警或脱扣操作。

在启用了 Trip in Remote Mode only 设置后,仅当电机在远程模式下运行时,LTMT main unit 才发送脱扣命令。如果电机在本地模式下运行,则 LTMT main unit 仅发送报警信号。

参数设置

Parameter

Range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm

  • Alarm + Trip

  • Trip

Disable

Time Delay

0.1 – 6000.0 s in step of 0.1 s

1 s

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay

(Applicable only if Reset mode is Auto)

0.0 – 6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Trip in Remote Mode Only

  • Disable

  • Enable

Disable

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.