DOCA0257ZH-CN-01

Direct Online

描述

Direct Online启动器需要以下数字量输入和输出:

  • 用于电机本地启动和本地停止的两个数字量输入。

  • 用于电机运行命令 CONTACTOR OUTPUT 1 的一个数字量输出。

接线图

Direct Online 模式下 TeSys Tera system 的接线图示例:

KM1:CONTACTOR OUTPUT 1

逻辑图

下图显示了Direct Online启动器的逻辑图。

工作原理

选择 Direct Online 模式后,电机可通过以下任一源启动:

如果从上述任一源接收到启动命令,并且电机已准备好启动(即,未检测到禁止原因),则 TeSys Tera system 会激活 CONTACTOR OUTPUT 1。

如果检测到以下任何电机停止原因,TeSys Tera system 都会禁用 CONTACTOR OUTPUT 1:

DI/DO 缺省分配

如果选择了 Direct Online 启动器类型,则数字量输入和数字量输出的缺省分配和设置如下:

DI parameters

DI01 settings

DI02 settings

DI03 settings

DI04 settings

Trigger type

Active high

Active low

Active high

Active high

Input source

Local-START> DI

Local-STOP DI

Other

Mode Selection 1

Validation time

10 ms

10 ms

10 ms

10 ms

DO parameters

DO01 settings

DO02 settings

DO03 settings

Active type

Active high

Active high

Active high

Input source

CONTACTOR OUTPUT 1

Alarm Status

Trip Status

Tag

CNTR OP 1

Alarm DO

Trip DO

Output type

Level

Level

Level

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.