DOCA0257ZH-CN-01

防逆转定时器

描述

防逆转定时器用于等待电机以机械方式停止。

一旦电机停止(电气方式),此功能将使 LTMT main unit 保持在禁止模式,直到预定义的时间延迟结束。

参数设置

防逆转定时器保护功能具有以下可配置的设置:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Enable

Disable

Time Delay

0–60000 s in step of 1 s

0 s

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.