DOCA0257ZH-CN-01

电压不平衡

描述

电压不平衡保护功能生成以下信号:

  • 报警:电压不平衡高于报警级别。

  • 脱扣:在指定时间延迟内,电压不平衡高于脱扣级别。

注: 电压不平衡不适用于单相模式。

参数设置

电压不平衡保护功能具有以下可配置的设置:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Alarm + Trip

Trip Level

5–50% of nominal voltage in step of 5%

10% of nominal voltage

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

10 s

Alarm Level

5–50% of nominal voltage in step of 5%

10% of nominal voltage

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.